This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:内部 MOSFET 的最大额定值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640210/tps65150-q1-maximum-ratings-of-internal-mosfets

器件型号:TPS65150-Q1

大家好、团队、

我的客户询问内部 MOSFET (Q5、Q6、Q7)中漏源电压的最大额定值是多少、如下图所示。
请您为我的客户尽快回复此问题吗?

此致、
Dy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dy、

    客户应考虑 CPI、VGH 和 ADJ 引脚的数据表第5页中给出的绝对最大额定值电压。 Q5、Q6和 Q7晶体管具有较高的额定值、但引脚上的电压被钳位。
    客户为什么要请求此信息?

    此致、
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diaara、

    感谢您的回复。

    请告诉我、在 TPS65150-Q1中钳位了 Q5、Q6和 Q7的哪些电压。
    我的客户正在调查损坏 IC (包括 TPS65150-Q1)的可能因素、以提高其系统的可靠性。

    此致、
    Dy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DY、

    这些是额定电压为50V 的晶体管、但应考虑 CPI、VGH 和 ADJ 引脚上的最大电压在数据表的第5页给出。

    此致、
    Diaara