主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
你(们)好。
我已经构建了一个"定制" PCB、该 PCB 目前几乎与 EVM 完全相同。 因此、MOSFET T8和 T10未焊接。 负载连接到"Buck-VOUT (EVM 中的 VSYS)"、电源连接到"VCC_Supply (EVM 中的 VAC)"。 因此、我的电离子中的设置与您的《EVM 指南》"SLUUB71"中所述的设置相同。
设置:
直流输入:16V
电池:永久连接2节锂离子电池(2s1p)
EV2400
我的问题是、似乎我不知道如何正确调整寄存器。
我到目前为止所做的工作:
-我已检查 MSB 寄存器的电池编号配置是否正确。 最后两位为[0:1]根据 sluaa04d 中的12.2.3、这应该是2个单元格。 (红色是0?)
- NR 位有什么关系?
- FET_EN 是否应打开 DSG 和 CHG FET? 当我使用 FET_EN 命令时、我会在 CHG 3.7V 的栅极和 DSG 引脚的0V。 当我转动"FET_EN"时、CHG 引脚上的电压为163V、DSG 引脚上的电压为0.5V 左右。 对我来说似乎是错误的。
- AFEFUSE (引脚21)被拉至 GND (我已经知道这可能是一个问题)、警报(引脚14)我也被拉低、LED 显示屏(PIN15)为5V
提出的问题:
-在仪表板中看到燃油油位之前、我是否需要执行学习周期? 我无法这样做、因为 VSYS 上没有电压。
-在我的情况下,xchg 和 XDSG 都没有设置。 应同时设置(绿色)还是未设置(红色)?
——你可能会看到我没有意识到的一个明显错误吗?
我已添加原理图和 bqstudio 寄存器设置的屏幕截图。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。
此致、
谢谢
你太多了
Thomas