This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:启用 CHG、DSG FET

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637203/bq40z60-enabling-chg-dsg-fet

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

你(们)好。

我已经构建了一个"定制" PCB、该 PCB 目前几乎与 EVM 完全相同。 因此、MOSFET T8和 T10未焊接。 负载连接到"Buck-VOUT (EVM 中的 VSYS)"、电源连接到"VCC_Supply (EVM 中的 VAC)"。 因此、我的电离子中的设置与您的《EVM 指南》"SLUUB71"中所述的设置相同。

设置:

直流输入:16V

电池:永久连接2节锂离子电池(2s1p)

EV2400

我的问题是、似乎我不知道如何正确调整寄存器。

我到目前为止所做的工作:

-我已检查 MSB 寄存器的电池编号配置是否正确。 最后两位为[0:1]根据 sluaa04d 中的12.2.3、这应该是2个单元格。 (红色是0?)

- NR 位有什么关系?

- FET_EN 是否应打开 DSG 和 CHG FET? 当我使用 FET_EN 命令时、我会在 CHG 3.7V 的栅极和 DSG 引脚的0V。 当我转动"FET_EN"时、CHG 引脚上的电压为163V、DSG 引脚上的电压为0.5V 左右。 对我来说似乎是错误的。

- AFEFUSE (引脚21)被拉至 GND (我已经知道这可能是一个问题)、警报(引脚14)我也被拉低、LED 显示屏(PIN15)为5V

提出的问题:

-在仪表板中看到燃油油位之前、我是否需要执行学习周期? 我无法这样做、因为 VSYS 上没有电压。

-在我的情况下,xchg 和 XDSG 都没有设置。 应同时设置(绿色)还是未设置(红色)?

——你可能会看到我没有意识到的一个明显错误吗?

我已添加原理图和 bqstudio 寄存器设置的屏幕截图。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

此致、

谢谢

你太多了
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    技术参考手册解决了您的大部分问题。 我鼓励您始终在 TRM 中搜索您的问题答案。 我将尝试根据 TRM 解决您的问题。

    -对于2s,只需要设置 cC0。

    -对于 NR 位、取决于电池是否可拆卸。 如果您的电池不可降级、则将 PRIS 引脚拉至接地并设置 NR 标志。 如果可拆卸、则清除 NR 标志。

    - FET 使能打开充电和放电 FET。 再次发送命令将关闭它们。 我看到您已设置 CUVC 标志。  这意味着您存在欠压情况、因此放电 FET 会关断。 您需要像我在前面所解释的那样正确设置串联电池的数量、然后确保您的电池不会遇到任何会导致 FET 关断的安全情况

     -如果未使用 Afefuse 引脚、则应将其拉至接地。  有关更多详细信息、请参阅数据表和 EVM 参考原理图和用户指南

    -是的,您需要进行学习周期。 请按照下面的应用程序、了解如何执行学习周期。 您必须打开充电和放电 FET 才能执行学习周期。 您已设置 CUVC safter 状态标志。 这需要明确、才能执行学习周期。

    www.ti.com/.../slua777

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Onyx、

    这实际上是电池单元编号的错误调整。 现在、我可以启用 FET 并在输出端提供功率。 放电。 我明天将做更多的测试、比如充电。 我将告诉您一切是否正常。

    非常感谢您。 传统 OSI 第8层问题:-)

    我只想使用一个2引脚连接器进行充电和放电(我不打算同时使用这两个连接器)。因此、MOSFET T8和 T10。 它们由 ACFET 控制。 我将通过 VCC 引脚并使用比较器 VCC/HSRN 来测量"Kontakt+"电压。 因此、如果 VCC > HSRN T8导通、则 VCC < HSRN T10导通。 应该工作、对吧?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我不确定是否遵循您的描述。 但是,布丁的证据是在吃的。 运行测试并查看其是否正常工作。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Onyx、

     我在过去几天做了几次测试、但我仍然无法让它按期望工作。

    只是关于学习周期的简短问题。 开始学习周期(第一次放电)时、位的正确初始条件是什么?

    我会说 QEN 置位、VOK 置位和 RDIS 也置位。 但我认为这些位在我开始学习周期时被切换。 是否有办法将 RDIS 与其他寄存器分开设置? 我想命令 x0021和 x0041就是这样做的。

    如果您能告诉我在按下"开始"按钮之前的初始条件应该是什么、我会很高兴。

    另一个非常简单的问题。 在校准部分中、有"施加的电池电压"和"施加的电池组电压"。 "施加的电池组电压"是交流适配器的电压? 那么、VAC 至 PGND、而不是 VSYS 至 PGND、正如在 sluub71 (3.3.1)中写入的? 尽管 ACP 电压远高于电池组电压、但我仍然看到 ACLW 引脚切换。

    最后但同样重要的是。 我无法使器件充电。 我在下面添加了一个屏幕截图。 有什么想法吗?

    非常感谢

    此致

    Thomas