This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:PMON GUI 中独立模式下的 UCD90160A 12V 错误消息

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637089/ucd90160a-ucd90160a-12v-error-message-in-standalone-mode-from-pmon-gui

器件型号:UCD90160A

在 TI GUI 中、我得到:

电源轨 #16: Vout_mode  设置 为 0x16 (指数 = -10、 最大 电压 读数 = 31.999V。  

VOUT_COMMAND  设置 为 12.000V、 VOUT_SCALE_MONITOR  设置 为 0.167、 VOUT_CAL_MONITOR  设置 为  0.000。  

因此  、电压 读数 可能  会溢出 (71.856V) 并 报告  为零。

这是关于什么?

另一件事:独立模式下的 GUI 提供 I2C 地址、这不是我通过引脚搭接使用的地址、但它如何知道这一点、因为它是独立的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GP1601_5F00_UCD90160A_5F00_09272017b.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 GUI 的已知问题。 请忽略这一点。

    我们将在下一个版本中修复

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一件事:独立模式下的 GUI 提供 I2C 地址、这不是我通过引脚搭接使用的地址、但它如何知道这一点、因为它是独立的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 不会使用此地址与您的器件通信。 它只是一个参考。

    您可以根据需要更改地址。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我也会忽略它。

    另一个问题:我需要 CM 有一个十六进制文件、但据我所知、GUI 不提供十六进制文件。 如何为 CM 的 BPWin 2800编程器生成十六进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:如果使用错误的程序对器件进行编程、如何在器件位于电路板上时使用软件狗对其重新编程? 是否可以在复位时对其进行编程、以防止电源使能端变为活动状态?

    收到 Anne Ngo77电子邮件后的其他澄清:

    我的板下周将恢复第一个原型、并对 PMON UCD90160A 器件进行出厂编程、但我注意到我没有控制其中一个使能输出、因此在让板完成任何上电之前需要对其进行更改。

    我没有新的十六进制文件,也不会及时更新,我只有独立 GUI 提供的.xml 文件。

    我需要将新的.xml 文件加载到焊接到电路板上的 PMON 中、然后再对所连接的 POL 进行不当加电。

    如果我通过将 UCD90160A 的引脚9接地将 PMON 保持在复位状态,这是否会阻止使能输出变为活动状态,并且在复位期间是否能够使用 TI USB 软件狗将新的.xml 文件上载到电路板的 UCD90160A 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    十六进制文件仅在在线模式下可用(实时设备连接到 USB 软件狗)。 选项位于 File menu -> Export...中、然后选择"Data Flash File"选项卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定"在复位时是否可以对其进行编程..."这句话的意思。 如果您是"在器件正在监控时重新编程..."、则可以使用数据闪存文件(.hex 格式)对器件进行编程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的板下周将恢复第一个原型、并对 PMON UCD90160A 器件进行出厂编程、但我注意到我没有控制其中一个使能输出、因此在让板完成任何上电之前需要对其进行更改。

    我没有新的十六进制文件,也不会及时更新,我只有独立 GUI 提供的.xml 文件。

    我需要将新的.xml 文件加载到焊接到电路板上的 PMON 中、然后再对所连接的 POL 进行不当加电。

    如果我通过将 UCD90160A 的引脚9接地将 PMON 保持在复位状态,这是否会阻止使能输出变为活动状态,并且在复位期间是否能够使用 TI USB 软件狗将新的.xml 文件上载到电路板的 UCD90160A 中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过"UCD90160A"的引脚9、您是指 GPI #2 (引脚32 GPI2 PWM2)吗? 您不希望哪个"启用输出"处于活动状态? 通常、您可以使用 TI USB 软件狗使用.xml 文件对 UCD90160A 进行编程。 但是、它还取决于器件上加载的当前配置、器件上加载的新配置以及您想要实现的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚9是复位引脚,我不希望引脚12、13、14、25、29、30、33、34、35、17或18变为高电平,直到我可以使用转换器、GUI 和.xml 文件重新编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 UCD 没有配置时、所有 IO 保持与复位相同的状态。 引脚17-24为低电平有效输出、其余 IO 为高阻态  

    这是否有帮助?

    此致

    Yihe

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题。 使用软件狗重新编程 PMon 后、我有一个小型开关模块为3.3V PMon 供电、以实现正常运行。 在正常运行期间、转换器3.3V 是否可以与此连接? 我想让软件狗保持开启状态以监控电压等 或者转换器的 LDO 是否会导致电源问题? 该软件狗的主要3.3V 电源来自0.6A MPS MPM3606微型模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     另一件事是、我注意到使能似乎被配置为低电平有效。 请参阅1V8机箱、典型的其他机箱。

    我是否正确地查看了这一点? 设置应该是什么? 它们是否都是高电平有效且主动驱动(而不是三态)?

    我可以将它们全部更改为高电平有效并进行保存、但当我重新加电时、它们再次变为低电平有效。  出什么问题了? 即使它们说低电平有效、它们是否高电平有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会考虑 使用跳线来分离两个电源?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅您的电源数据表、了解需要哪个控制信号?

    在对电路板进行下电上电之前、您是否单击了将 ram 存储到闪存按钮?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的建议。

    我有另一个问题。 获取引脚38和引脚39的方法是否存储在 NVM 故障日志中? 请参见附文。

    此外、如何在发生电源故障时启用故障记录? 我有保持电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、哪些引脚是 GPI5、GPI6、GPI7和 GPI8? 我在前面给出的原理图中只看到 GPI1-4。
    但我在 GUI 全局配置选项卡中看到 GPI1-8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、GPI 的更改可以存储到非易失性存储器中。
    有关 如何启用 GPI 日志记录、请参阅 www.ti.com/.../slvub51.pdf 上的第4.3.1.1.2节。
    请参阅 www.ti.com/.../slvub51.pdf 上的第4.3.1.3.1节 、了解如何启用特定事件记录。
    如果您具有欠压电路、请遵循4.3.1.3.2以启用欠压记录。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPI1-8是索引配置的 GPI、与任何固定 IO 都没有关联。 您可以将任何特定 IO 分配给 GPI1-8。
    希望这对您有所帮助。
    请为每个问题创建新帖子、以便其他人可以从中受益。
    谢谢
    Yihe