This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-1-Q1:与扩频时钟同步

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640058/ucc2813-1-q1-synchronized-to-spread-spectrum-clock

器件型号:UCC2813-1-Q1

您好!

我们收到了客户关于 UCC2813-x-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑使用扩频时钟进行外部时钟同步。 这种使用是否存在任何问题?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo、

    感谢您的关注。

    该配置可能起作用。 例如,如果他们设计为执行100kHz 固定频率,然后希望在100kHz 附近执行+/-10kHz 以实现频率抖动,则应谨慎使用 RtCt 作为90kHz (抖动范围的低端)的目标频率。 时钟只能提高频率、而不能降低频率。

    对于电流模式控制、它们可能还需要调整斜率补偿所执行的操作、因为这会将内部斜坡从一个三角形更改为一个具有尖锐峰值的三角形(时钟的每个边沿都会快速地将斜坡信号提升至阈值、而不是 它之前的正常斜坡)。

    或者、它们也可以通过在 Rt 和 CT 的交叉点提供电流注入来实现这种抖动、但这可能更复杂。 我还见过提供特定锯齿波形的其他方法、如下所示:

    不过、我认为他们的方法通常是最简单的。

    此致、

    John