This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:Pg1和 PG2灌电流能力

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640220/tps54394-pg1-and-pg2-sink-current-capability

器件型号:TPS54394

TPS54394 PG1和 PG2能否灌入10mA 电流?

我们的客户正在考虑使用两个 LED、一个 LED 阴极连接到 PG1、另一个阴极连接到 PG2、每个 LED 阳极上拉至 VREG5 (上拉电阻为470欧姆)。
每个 LED 电流大约为10mA。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei、
    VREG5仅用于 IC 内部电路、不能用于外部电路。
    Pg1/2设计用于信号控制(通常小于1mA)。 不支持10mA 灌电流。 建议使用 PG1/2信号来控制 FET 或晶体管、然后使用灌电流/拉电流 LED。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    您能否告诉我们您为什么计划使用 PG 来控制 LED? LED 是否用于指示器件的电源不正常? 我检查了数据表、发现当 PG =低电平时、如果假设电流为10mA 灌入 PG、则 PG 电压将介于0.5V 至1.1V 之间。 对于 VREG5引脚、它是内部稳压器的输出电压、用于为高侧 FET 提供栅极驱动电压。 正如 Jason 所说、电路运行至关重要、因此不建议连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony San、

    是的、LED 用作指示电源不正常的指示器。
    我知道不建议使用 VREG5作为上拉源、例如不会灌入大电流的 PG。
    是否允许它一直持续到几 mA?

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kohei-San、

    实际上、其他一些客户希望使用该器件 VREG5来驱动 MOSFET。 我与 ATE 团队合作、检查此稳压器的 IV 曲线。 您可以看到电流限制电平为大约25mA、VREG5将降至大约4.3V。 您可以在工作台上进行一些验证、但我们不保证您没有使用此类设备的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kohei-San、

    很抱歉、我有一个拼写错误。 曲线并非完全来自该器件、而是来自我们支持的类似器件。 谢谢!