This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ucc28070a:外部禁用时出现噪声问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639964/ucc28070a-noise-problem-with-external-disable

器件型号:UCC28070A

您好!

我遇到了以下问题:

我有一个 SS 禁用电路。 电路测试 MOSFET 温度是否低于阈值。  因此 SS 已发布。 由于噪声、PFC 无法正常工作。

 SS 禁用:

该电路由一些比较器进行切换。

UCC28070A 上的 SS 电路:

当我移除 Q2时、一切正常。 那么、我如何降低 SS 引入的噪声。 我建议在 SS 和 Q2之间添加一个1k 电阻器。 以便有一些时间清空 C7。

有更好的建议吗?

EV

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 EVS

    问题是、MOSFET 在不应导通时导通。 我建议如下:

    仔细检查您所使用的 MOSFET 的引脚排列-引脚排列可能会混合到用于 PCB 布局的符号中。
    将 MOSFET 栅极短接至地-这将确保其关闭。 如果系统正常工作、则可以怀疑驱动 MOSFET 的比较器未正确执行此操作。
    仔细查看比较器输出、并验证它们是否能够将 MOSFET 栅极拉至接地。 (在执行此操作时、在 MOSFET 栅极而非比较器输出端进行探测)

    通常、这种类型的电路被广泛使用、应该能够正常工作。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过在 FET 的栅极上添加一个小电容器来求解它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很高兴听到这个消息-

    此致

    Colin