Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070A 您好!
我遇到了以下问题:
我有一个 SS 禁用电路。 电路测试 MOSFET 温度是否低于阈值。 因此 SS 已发布。 由于噪声、PFC 无法正常工作。
SS 禁用:
该电路由一些比较器进行切换。
UCC28070A 上的 SS 电路:
当我移除 Q2时、一切正常。 那么、我如何降低 SS 引入的噪声。 我建议在 SS 和 Q2之间添加一个1k 电阻器。 以便有一些时间清空 C7。
有更好的建议吗?
EV