This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:Qmax 值错误

Guru**** 2538100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639671/bq78pl116-wrong-qmax-value

器件型号:BQ78PL116

e2e.ti.com/.../Wrong-Qmax.zipHi所有人、

我们正在尝试配置 LiFePO4电池组、但不幸的是、我们遇到了问题。

8S-LFP 电池(25、6V/39Ah)从我们的客户那里返回、其 SOC 读数有故障。 电池使用了几周、返回时的循环计数为53。 在此期间、电池在规格范围内工作、但由于 SOC 值错误而突然发生故障。

在检查动态值后、我们发现 BQ78PL116的 FCC 读数为596300mAh、该读数远远超过了指定的最大值32767mAh、并且原因不代表39Ah 的标称容量

经过几个完整周期后,即使满足所有相关条件(“FCC 学习限定符”、“MIN.OCV 斜率”、“过期 FCC 超时”),BQ78xxx 也从未更改 FCC 值。

我们发现此问题的根源来自错误的 Qmax 值。 所有八个单元格显示的 Qmax 值为65535、这似乎是2个字节的最大值。 再次将相同的配置加载到 BQxx 后、值(所有 Qmax 和 FCC)再次处于预期范围内、电池似乎再次正常工作。

其他10节电池也出现此问题。

什么可能导致这种行为?

此致、
弗拉基米尔 B.




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、
    您的主机或 ESD 可能会导致 Qmax 更改为错误值。 您的电路板是否具有足够的 ESD 保护? 器件是否处于现场密封状态、以防止主机意外地向监测计写入错误的值?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的快速回答!

    您的想法是、这些无效值不是由 BQxx 本身生成的、而是由外部外设设置的。
    根据我们的理解,在指定的“标准”SM 总线地址范围内或在“扩展”范围内,Qmax 值既不能通过 SM 总线访问,也不能通过 SM 总线访问。 即使 BQ-Wizard 能够读取这些值,我们也认为这些值是只读的,不会受到外部主机的影响。

    我们的设置:BMS 集成在电池箱中、电池箱由1mm (0.04英寸)焊接金属板构成。 输出的 SDA 线路和 SCL 受到 ESD 保护(使用 AZ23C5V6)。
    我们的主机仅读取 BQxx 的 SM 总线值。 我们的主机软件不支持 BQxx 参数的任何设置。

    这就是我们认为这些无效值是由 BQxx 本身生成的原因。 但 A)为什么? (b)如何?

    谈到“密封状态”时,您是否意味着 BQxx 的密码保护不受操作的影响?

    此致、
    弗拉基米尔 B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、
    是的、密封意味着外部主机无法写入监测计。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    我们会说这些值是只读的、不能受到外部主机的影响。
    它们不能通过 SM 总线访问
    您是否有其他想法、可能会导致此类行为?
    您能否检查我们的配置文件并确保我们没有犯任何错误?

    谢谢、
    弗拉基米尔 B.