Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78PL116 e2e.ti.com/.../Wrong-Qmax.zipHi所有人、
我们正在尝试配置 LiFePO4电池组、但不幸的是、我们遇到了问题。
8S-LFP 电池(25、6V/39Ah)从我们的客户那里返回、其 SOC 读数有故障。 电池使用了几周、返回时的循环计数为53。 在此期间、电池在规格范围内工作、但由于 SOC 值错误而突然发生故障。
在检查动态值后、我们发现 BQ78PL116的 FCC 读数为596300mAh、该读数远远超过了指定的最大值32767mAh、并且原因不代表39Ah 的标称容量
经过几个完整周期后,即使满足所有相关条件(“FCC 学习限定符”、“MIN.OCV 斜率”、“过期 FCC 超时”),BQ78xxx 也从未更改 FCC 值。
我们发现此问题的根源来自错误的 Qmax 值。 所有八个单元格显示的 Qmax 值为65535、这似乎是2个字节的最大值。 再次将相同的配置加载到 BQxx 后、值(所有 Qmax 和 FCC)再次处于预期范围内、电池似乎再次正常工作。
其他10节电池也出现此问题。
什么可能导致这种行为?
此致、
弗拉基米尔 B.