This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:最大软启动电容器

Guru**** 2797015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74401, TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640165/tps7a91-maximum-soft-start-capacitor

器件型号:TPS7A91
主题中讨论的其他器件:TPS74401

大家好、团队成员。

请告诉我 建议的最大软启动电容器(CNR/ss)。

在 TPS74401中、0.015uF 是内部放电电路的最大建议值。

 在 TPS7A91中、是否有类似的限制?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    非常大的 CNR/SS 电容器的唯一问题是断电后突然重启。 如果该电容器过大、可能没有时间完全放电、如果器件突然重新启用、则可能会有更高的负载浪涌。

    对于非常大的 CNR/SS 电容器、唯一可能的其他问题可能是泄漏。较大的电容器可能具有更高的泄漏电流、而 TPS744的0.73uA 典型 SS 电流可能不足以正确开关出严重泄漏电流。 这正是 TPS7A91的优势所在、因为 SS_CTRL 引脚可以将充电电流增加到100uA、这两个电流都会减少潜在的泄漏电流并缩短启动时间。

    我需要向我们的设计人员确认每个器件的典型下拉强度。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    我的客户希望减小浪涌电流、并且负载非常敏感、因此 TPS7A91非常适合。
    重新启用时、请检查无问题最大 CNR/ss。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    下拉强度通常为100-300Ohm 电阻器。 那么问题是、器件在禁用后启用的速度有多快? 如果您没有看到应用程序禁用并突然重新启用 LDO、这不是问题。

    这是否能回答您的问题?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、
    放电电路何时变为活动状态?
    是否在启用后激活一次?
    还是在禁用中始终处于活动状态?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    我检查了设计数据库、并确认当器件被禁用(即 EN =低电平)或 VIN 低于 UVLO 时、放电电路变为激活状态。 它在正常运行期间未激活。

    此致、