Other Parts Discussed in Thread: TPS74401, TPS7A91
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A91 主题中讨论的其他器件:TPS74401、
大家好、团队成员。
请告诉我 建议的最大软启动电容器(CNR/ss)。
在 TPS74401中、0.015uF 是内部放电电路的最大建议值。
在 TPS7A91中、是否有类似的限制?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kobayashi-San、
非常大的 CNR/SS 电容器的唯一问题是断电后突然重启。 如果该电容器过大、可能没有时间完全放电、如果器件突然重新启用、则可能会有更高的负载浪涌。
对于非常大的 CNR/SS 电容器、唯一可能的其他问题可能是泄漏。较大的电容器可能具有更高的泄漏电流、而 TPS744的0.73uA 典型 SS 电流可能不足以正确开关出严重泄漏电流。 这正是 TPS7A91的优势所在、因为 SS_CTRL 引脚可以将充电电流增加到100uA、这两个电流都会减少潜在的泄漏电流并缩短启动时间。
我需要向我们的设计人员确认每个器件的典型下拉强度。
但愿这对您有所帮助。
此致、