This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z75-V180:比较.senc 文件、.DFI 内容

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639797/bq20z75-v180-comparing-senc-files-dfi-content

器件型号:BQ20Z75-V180

是否有方法比较两个.senc 文件并比较差异?

gg 文件不包含 chem ID、chem ID 在哪里? 它是在.DFI 中吗? 或者它是否位于剩余的.senc 文件中?

由于 chem ID 不在"用户可访问的数据闪存".gg 文件中、因此.dfi 或.senc 中是否有其他可修改的字段或参数?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salomon、
    您正在尝试在打造腾讯中实现哪些目标? 加密加密加密了加密。 也许您可以通过不同的方法来完成您要做的事情。
    DFI 包含化学 ID。 您可以在数据闪存中使用的可访问参数是唯一允许您修改的参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个不同的编码文件在多个电池中循环、需要确定差异。 我不知道它们是如何被修改的。 我知道它们是不同的。 我看到的唯一区别是您确认的 chem ID 位于.DFI 中、而不是.gg 文件中。 务必记录在电池中编程的确切配置。 文档(slua421a 的图 A-6)将.gg 文件描述为唯一的用户可访问数据闪存。 但是 、文档(slu278第4节)描述了使用 EV 软件修改化学 ID 的方法。 正如您所说的、化学 ID 位于 DFI 中。 从本质上讲、对于配置控制、我需要非常确定地知道、senc 文件之间没有其他意外更改。 建立信任的问题可能是、两个 senc 文件之间是否有任何其他 DFI 或 senc 参数意外更改? 我知道 DFI 通常不是用户可访问的、但很清楚至少 chem id 是什么、我需要知道要检查哪些其他参数是否存在潜在差异。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salomon、

    gg 文件足以比较差异。 chem id 是唯一的其他数据闪存参数、这两个文件之间可能不同。 有一条命令用于从器件读回 chem ID。
    谢谢
    Onyx