请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z75-V180 是否有方法比较两个.senc 文件并比较差异?
gg 文件不包含 chem ID、chem ID 在哪里? 它是在.DFI 中吗? 或者它是否位于剩余的.senc 文件中?
由于 chem ID 不在"用户可访问的数据闪存".gg 文件中、因此.dfi 或.senc 中是否有其他可修改的字段或参数?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有方法比较两个.senc 文件并比较差异?
gg 文件不包含 chem ID、chem ID 在哪里? 它是在.DFI 中吗? 或者它是否位于剩余的.senc 文件中?
由于 chem ID 不在"用户可访问的数据闪存".gg 文件中、因此.dfi 或.senc 中是否有其他可修改的字段或参数?
谢谢、
我有两个不同的编码文件在多个电池中循环、需要确定差异。 我不知道它们是如何被修改的。 我知道它们是不同的。 我看到的唯一区别是您确认的 chem ID 位于.DFI 中、而不是.gg 文件中。 务必记录在电池中编程的确切配置。 文档(slua421a 的图 A-6)将.gg 文件描述为唯一的用户可访问数据闪存。 但是 、文档(slu278第4节)描述了使用 EV 软件修改化学 ID 的方法。 正如您所说的、化学 ID 位于 DFI 中。 从本质上讲、对于配置控制、我需要非常确定地知道、senc 文件之间没有其他意外更改。 建立信任的问题可能是、两个 senc 文件之间是否有任何其他 DFI 或 senc 参数意外更改? 我知道 DFI 通常不是用户可访问的、但很清楚至少 chem id 是什么、我需要知道要检查哪些其他参数是否存在潜在差异。