This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z80A-V110:内部放电能力累积计数器最大值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80A-V110, GPCCHEM, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640135/bq20z80a-v110-internal-discharge-capacity-accumulation-counter-maximum

器件型号:BQ20Z80A-V110
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMbq27541BQ40Z50-R2

下午好!

我正在使用 bq20Z80A-V110电量监测计开发传统产品。  电池组由每系列8节2.6Ah 并联电池(3S8P)组成、电池组的总电流为20.8Ah。  我无法获得良好的 IT 校准以实现适当的容量跟踪。

我已确认我正在使用 GPCCHEM 使用正确的 CHEM ID (该电池也用于较小的电池组设计、并且在这些电池组上运行良好)。  对于这个较大的电池组、放电时、电量监测将跟踪到剩余电量~20%、然后停止更新、即使电池组继续放电也是如此。  与其相关的所有参数(相对充电状态、绝对充电状态、剩余电量等) 保持恒定的~20%、直到放电停止且电池单元放松。  此时、容量参数重新校准并更新为预期的~0%。

我还记得、我看到旧的 bq27541单节电池电量监测计具有内部放电/充电容量累积计数器、最大容量为16、384mAh。  20800mAh 电池组的80%是16640mAh、非常接近16、384mAh 的限制。

是否有人可以确认 bq20Z80A 具有相同的计数器、且该更大电池组在~20%容量下的失速是预期行为?  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5282.how-to-guage-high-capacity-packs.pdfHIBllevins、

    您的观察结果可能正确。  您需要在校准期间通过使用监测计来调节电流。 请参阅上面随附的 pdf 和下面有关缩放的应用手册。

    www.ti.com/.../slua760

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    谢谢你。 我们将介绍 bq40Z50-R2。 您是否认为40z50对于更大的电池组而言会有相同的问题、限制为+/-16、384mAh? 或者它是否允许应用手册中所述的+/-32768mAh。

    谢谢、
    Brett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信 bq40z50-R2能够支持高达29Ah 的电池
    谢谢
    Onyx