Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80A-V110, GPCCHEM, BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 bq27541、 BQ40Z50-R2
下午好!
我正在使用 bq20Z80A-V110电量监测计开发传统产品。 电池组由每系列8节2.6Ah 并联电池(3S8P)组成、电池组的总电流为20.8Ah。 我无法获得良好的 IT 校准以实现适当的容量跟踪。
我已确认我正在使用 GPCCHEM 使用正确的 CHEM ID (该电池也用于较小的电池组设计、并且在这些电池组上运行良好)。 对于这个较大的电池组、放电时、电量监测将跟踪到剩余电量~20%、然后停止更新、即使电池组继续放电也是如此。 与其相关的所有参数(相对充电状态、绝对充电状态、剩余电量等) 保持恒定的~20%、直到放电停止且电池单元放松。 此时、容量参数重新校准并更新为预期的~0%。
我还记得、我看到旧的 bq27541单节电池电量监测计具有内部放电/充电容量累积计数器、最大容量为16、384mAh。 20800mAh 电池组的80%是16640mAh、非常接近16、384mAh 的限制。
是否有人可以确认 bq20Z80A 具有相同的计数器、且该更大电池组在~20%容量下的失速是预期行为? 谢谢你