This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060EVM-590:为什么+电压不对称?

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060EVM-590, TPS54060, TPS54060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654800/tps54060evm-590-why--voltages-not-symmetric

器件型号:TPS54060EVM-590
主题中讨论的其他器件: TPS54060TPS54060A

你好!

我使用 TPS54060EVM-590中所示的设计、由于我需要+-17V 电源、因此我的电阻器和电容器值不同(我使用 WEBENCH 进行计算)。

基本上、所有操作都很好、但我看到的是+和-电压不对称。 大多数器件显示+-0.2V 偏差、例如+16.8V 和-17.2V。 有些具有更高的差异、甚至超过+-0.5V。 由于这是相当高的、我必须仔细研究、但我看不出影响这一点的因素。 请给我一个提示吗?


谢谢、此致

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    由于两个电源都采用一个 FB,因此预计输出会发生变化。 在这种情况下,该器件尝试在输出端调节34V 电压(FB 在+17V 输出端采用,而器件的基准电压为-17V)。 为了实现更好的调节、我建议使用类似的 LDO
    TPS7A4700和 TPS7A3301在输出端。 此外,您还可以尝试通过在两个输出上采用加权 FB 来改善调节。

    -_Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh

    感谢您的回答! 我不知道缩写为"FB"。 它是否代表"全桥"?
    如果我理解正确、它仅取决于安装的 TPS54060、它的不平衡程度有多大? -我找到了一个甚至显示+16/-18V 的板。

    此致、
    Stephan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FB 表示反馈。 此处的设计只能调节一个电源,在这种情况下,它是正电源和负电源的总和。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh

    是的、很明显、它只能调节至34V。 我后面有 TPS7A4901/TPS7A3001器件、但由于对称性、我接近调节至+16V 的 TPS7A4901的压降电压。

    但是、您知道什么会影响非对称性吗? -在更换电路板上的 TPS54060A 之一之前、我曾说过自己只是负责 TPS54060A 的一个例子、或者设计中的另一个器件?

    此致、
    Stephan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    正如我的帖子前面所解释的,您可以尝试使用两个输出的加权反馈,如下面的应用程序 I Designed 中所述。
    www.ti.com/.../PMP10651。

    以下是我本人的一些建议:
    1.将输出电压调节至+/-19V 左右。
    2.按照我共享的设计,从两个电源获取加权反馈。
    3.在输出端添加 LDO。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh

    我已经理解您在之前的帖子中所写的内容、但它不能解决我的问题、因为设计已经投入生产、我们目前无法对其进行更改、我们必须在一段时间内使用它。

    您共享的设计中使用的 LM53603AQPWP 不能使用、因为它具有高达36V 的较小输入电压范围、我们需要60V。

    此致、
    Stephan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    我分享了该设计,为您提供加权反馈的示例。 您可以继续使用该器件,但在从系统 GND 到器件 VSNS 节点的反馈上添加另一个电阻器。

    如果您无法更改布局,我建议您修改反馈,以便获得更高的电压,从而避免 LDO 输出端出现压降。  

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh

    感谢您的提示! 您所附图片是否还显示了基于 TPS54060的设计? 那么、这里放置了一个 R8=28K 电阻器、用手标记红色 FB 的线路进入 VSNS?

    此致、
    Stephan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是针对您的应用程序实施加权反馈:

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ambreesh!

    我询问器件的原因是我不了解您的电阻器网络。 截至 TPS54060的数据表、VSNS 需要具有0.8V 的电压。 不应该是交换的 R8和 R11的值? - 800E 将下拉接近-18V 的 VSNS?

    谢谢、此致、
    Stephan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    器件返回路径(GND)位于-18V。 因此,在反馈中,您需要比-18V 高0.8V 才能进行调节,即-17.2V。

    ----阿姆布雷什