Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1, TPS65235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65235 当我比较 TPS65235和 TPS65235-1的规格时、Iout 的最大值是不同的。
TPS65235是否支持高达1A 的 Iout 最大值?
我想知道是否可以互换使用 TPS65235和 TPS65235-1。
感谢您的快速回复。
此致
James