This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:TPS65235

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1, TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658102/tps65235-tps65235

器件型号:TPS65235

当我比较 TPS65235和 TPS65235-1的规格时、Iout 的最大值是不同的。

TPS65235是否支持高达1A 的 Iout 最大值?

我想知道是否可以互换使用 TPS65235和 TPS65235-1。

感谢您的快速回复。

此致

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 ,先生

    TPS65235-1  是 TPS65235的改进器件、可 消除光照条件下的可闻噪声。  另一个性能相同、因此它们都可以支持高达1A 的 Iout 最大值。

    因此 、  对于 MAX Iout 参数、 TPS65235TPS65235-1  可以互换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我要将其应用到卫星机顶盒。

    在什么情况下会出现可闻噪声?

    谢谢

    此致

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    有一 份应用手册 介绍了可闻噪声、供参考。  

    http://www.ti.com/lit/an/slva890/slva890.pdf

    简而言之、当 Vout 接近 Vin 时、轻负载时、升压 MLCC 会产生微小的可闻噪声。

    因此、建议在您的应用中使用 TPS65235-1。