This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:BQ24192和充电方法

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658612/bq24192-bq24192-and-charging-method

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQ24190

您好、亲爱的社区。

请问您能给我解释一个问题吗?

在此期间、我们将使用1600 mAh 锂聚合物电池、并推荐使用标准充电方法:

"0.5C CC (恒定电流)充电至4.2V、然后

CV (恒定电压4.2V)充电直至充电电流
降至≤0.01C

"

但 BQ24192的最小终止电流为128mA (达到4.2V 后)。

因此、在这种情况下、我们无法为电池完全充电、因为在128mA 的电流下、BQ24192将停止充电周期、它是否正确?

电池的停止充电电流<=(0.01*1600 )=16mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    没错。 除非充电终止已禁用、否则 BQ24192将终止充电。 这可以通过 I2C 上的寄存器来执行。 您正在使用哪种电池、哪种电池具有建议的终止电流?

    此致、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 ParkerHolloway。

    感谢您的响应。  

      目前、我们使用的是 KK-PL153041-1600mAh-3.7V 锂聚合物电池。 工厂地址 :http://www.szkingkong.com、 

    我已附上数据表中的页面。

    请看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    感谢您提供这些信息。

    开关充电器产品系列不支持此阈值电流、但您的系统还有一些其他选项、具体取决于此设计的热预算和尺寸预算。

    我们的线性充电器产品系列支持低至1mA 充电电流的终止电流。  

    2.您可以禁用 bq24190上的充电终止、并继续从外部电流感测电路终止。

    此致、

    Parker