This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:启动时输出故障

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, CSD19502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658615/lm5069-failure-output-in-case-of-startup

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: CSD19502Q5B

大家好

如果我们问 LM5069、您会介意吗?
请参阅附件文件。

e2e.ti.com/.../20180123_5F00_LM5069.pdf

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B-per-sch-inputs-needs-work.xlsxHirotaka、

    设计需要做很多工作。  第1个 FET 选择: 这个 Infineon FET 是热插拔的不理想选择。  它具有极差的 SOA、不合适、并且 Rdson 可能过高、具体取决于您的工作电流。  以 CSD19502Q5B 作为起点。  您可能需要比这更强大的 SOA。  与330pF 相比、您需要更高的 dv-dt 电容值。  计时器太短、100pF。  请访问 www.ti.com/hotswap 并下载所需的设计工具。 有关使用这些工具的优秀应用手册和教程视频。  我根据原理图连接了第一个切割工具。  这将为您带来一个开始。  注意电子表格中的红色项目需要更正。   您需要了解整个 Cout 下游、而不仅仅是发送的原理图页面上的内容以及所有系统要求。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian San

    非常感谢您的回复!
    我们发现客户的 FET 不合适、因此我们鼓励客户更改 FET。

    然后、我们要确认以下内容;
    ・您需要比330pF 高得多的 dv-dt 电容值。
    μ・计时器太短、100pF。
     通过增加 Ctimer、它扩展了最小故障时间(tflt)。
    数据表中有" 通过增加50%的故障时间额外裕量、使最小故障时间(tflt)大于启动时间(tstart)"的说明。
    这是否意味 着 tflt+margin > tstart?

    然后、与330pF 相比、dv-dt 电容是否需要减慢上升时间?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian San

    然后、我们的客户更改了计时器、之后他们可以 解决问题。
    感谢你的建议。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、

    请注意电子表格中任何看起来不好的内容、包括 dv_dt 电容器。 如果您具有较大的 Cout、则将加电至功率限制并激活计时器。 您可能会超过 FET 额定值或出现时序问题。 dV_dt 会减慢上升时间、从而使 PLIM 未激活且计时器未激活。 请注意、您的 PLIM 也被设置为较低的值、因此您需要将其提高一点。

    Brian