请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5562 主题中讨论的其他器件: LM3549、 LP55231、 LP5523、 LP5569
尊敬的 LED 驱动器团队:
我的一位客户正在寻找 LP5562等 LED 驱动器。 他计划将其用于 RGB、即无需 WLED。
LM3549具有其所需的全部功能、但由于应使用多个驱动器、因此缺少引脚可选地址。 此外、该芯片上的尺寸也可能是一个问题。
我们是否有与 LP5562完全相同的功能+故障检测和尺寸的器件?
非常感谢您的支持和最优秀的
Miriam