This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:故障检测所需的类似器件、如 LP5562

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LM3549, LP55231, LP5523, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658897/lp5562-similar-part-like-the-lp5562-needed-with-fault-detection

器件型号:LP5562
主题中讨论的其他器件: LM3549LP55231LP5523LP5569

尊敬的 LED 驱动器团队:

我的一位客户正在寻找 LP5562等 LED 驱动器。 他计划将其用于 RGB、即无需 WLED。

LM3549具有其所需的全部功能、但由于应使用多个驱动器、因此缺少引脚可选地址。 此外、该芯片上的尺寸也可能是一个问题。

  我们是否有与 LP5562完全相同的功能+故障检测和尺寸的器件?

非常感谢您的支持和最优秀的

Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miriam、

    您是否要检查以下器件、

    LP5523、LP5569、LP55231。

    如有其他问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您能很快回来。

    这些是很好的部分。 所需的是3至4通道部件。
    关注的是尺寸和成本。
    是否可以使用 LP55231等仅连接一个 RGB?

    谢谢、
    Miriam