This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:充电器芯片损坏

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655960/bq24192-charger-chip-damage

器件型号:BQ24192

您好!  

我在我的定制板上使用 bq24192充电器芯片。 我已经通过在 VBUS 引脚上施加5V 电压来测试了内部开关输出、并且工作正常。 我得到的是3.7V。

然后、我从 VBUS 引脚上移除了5V 电压、并将3.3V 直流电压连接到 BAT 引脚以检查 SYS 引脚上的最小系统电压(3.5V)、之后、我发现 BAT 引脚与接地连接短接。 STAT、INT 和 CE 引脚上的3.3V 上拉电阻器在 损坏时关闭。

此问题的原因可能是什么?

在此处附上了我的原理图、以供查看和提出建议。  

感谢您的早期响应。

e2e.ti.com/.../bq24192-Charger-SCH.pdf

此致、

Ritesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    我查看了您的原理图、看不到会导致此问题出现的任何问题。

    请允许我提供一些更多信息来帮助您解决问题:

    1.在器件上施加5V VBUS 时、您在哪里测量3.7V? SYS 引脚、还是 VBAT?
    2.当您说上拉电阻器已关闭时、您是说它们正在下拉、还是说引脚保持悬空?
    3.当应用5V VBUS 时,您能否在 CE 上拉的情况下测量 SYS 上的电压?
    4.如何测量 BAT 与接地短路?

    谢谢、

    Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parker、

    感谢您的快速响应。

    请参阅下面的我的回答:

    1.在器件上施加5V VBUS 时、您在哪里测量3.7V? SYS 引脚、还是 VBAT? [Ritesh]

    2.当您说上拉电阻器已关闭时、您是说它们正在下拉、还是说引脚保持悬空? [Ritesh]不是、他们没有下拉。 3.3V 不存在、因此它们是浮动的。

    3.当应用5V VBUS 时,您能否在 CE 上拉的情况下测量 SYS 上的电压? [Ritesh]我在 CE 悬空时测得的电压为3.7V。

    4.如何测量 BAT 与接地短路? [Ritesh]我使用万用表设置测量了欧姆表。

    谢谢、

    Ritesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritesh、

    充电器的运行基于数字输入的给定状态。 当数字输入悬空时、器件的行为将未定义。

    在这种情况下、您能否上拉器件的 CE 引脚并根据应用的需要设置其他输入、获取 SYS 电压、BAT 电压并获取所有寄存器的值?

    当您测量 BAT 引脚接地短路时、器件是否通电?

    谢谢、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的参与。
    但我的设计中连接的上拉电阻器将在充电器芯片 SYS 电源之后获得电源。 SYS 引脚连接到我的系统中的 PMIC、这将生成3.3V 电压。
    在不将3.3V 或电池电压连接到 BAT 引脚的情况下、bq24192可作为降压转换器正常工作。

    此外、该器件在阻抗测量期间未通电。

    谢谢、
    Ritesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我们已经从另一个电源向 BAT 引脚施加了3.3V 直流电、现在我发现它仅支持300mA 电流、而我们的电路板消耗的电流超过1.5A @ 3.3V。

    您认为这可能是导致此芯片损坏的原因吗?

    谢谢、

    Ritesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritesh、

    您有一些问题:

    1、300mA 是流入充电器还是流出充电器?
    2.您在哪里测量电路板的负载? 这是从 SYS 引脚测量的吗?
    3.您是否也在将 VBUS 连接到器件? 如果是、您在此输入上设置/测量的电压和电流是多少?

    此外、为了澄清您之前的帖子:将器件的输入直接上拉至 SYS 引脚(或 REGN 引脚)将会设置输入。 但是、将这些引脚悬空将不起作用。

    此致、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    见下面我的答复。

    1、300mA 是流入充电器还是流出充电器?

    [Ritesh]连接到充电器@BAT 引脚

    2.您在哪里测量电路板的负载? 这是从 SYS 引脚测量的吗?[Ritesh]是的、负载在电容器滤波器之后连接到 SYS 引脚。

    3.您是否也在将 VBUS 连接到器件? 如果是、您在此输入上设置/测量的电压和电流是多少?[Ritesh]我在将电池连接到 BAT 引脚时未将 VBUS 连接到器件。

    我现在已经更换了电路板上的电阻芯片、并将电池连接到 BAT 引脚。 现在成功获得 SYS 引脚上的电压。 但无法运行系统。

    bq24192的内部 Q4 MOSFET 中是否存在电流限制? 因为我的系统采用1.5A 电流、并且在电池(2AH 已充电)连接到 BAT 引脚时无法正常工作。

    此外、为了澄清您之前的帖子:将器件的输入直接上拉至 SYS 引脚(或 REGN 引脚)将会设置输入。 但是、将这些引脚悬空将不起作用。[Ritesh]但是我已将这些状态和控制信号连接到处理器的3.3V TTL 电平。 SYS 和 REGN 可以高于该值、对吧? 这可能会损坏处理器 IO。

    谢谢你。

    此致、

    Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritesh、

    您在 SYS 输出端测量什么电流? 您期望的电流是多少/您有哪种类型的负载?

    当提供 BAT 电压并施加 SYS 负载时、您能否测量 Q4器件上的压降? 您可以使用测量 BAT 上的电流来计算 Q4 FET 的 RDS_ON、以便与数据表值进行比较。

    Q4 FET 不应限制电流、直到达到大约7A 的 BAT OCP。 一旦 OCP 跳闸、FET 将闭锁。

    在此状态下、您能否在通过 I2C 读取的寄存器中提供值?

    此外、在前面发布的原理图中、TS 电阻器网络标记为 DNP。 是否安装了这些电阻器?

    此致、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    查看我的回答、  

    您在 SYS 输出端测量什么电流? 您期望的电流是多少/您有哪种类型的负载? [Ritesh]系统输出没有电流。 我希望电流为1.5A、因为我的系统在运行时消耗1.5A 电流。

    当提供 BAT 电压并施加 SYS 负载时、您能否测量 Q4器件上的压降? 您可以使用测量 BAT 上的电流来计算 Q4 FET 的 RDS_ON、以便与数据表值进行比较。 [Ritesh] Q4器件上没有压降、我在 BAT 引脚上连接3.89V、在 SUS 引脚上获得3.89V。 处于此状态的 BAT 引脚上的电流为40mA。

    在此状态下、您能否在通过 I2C 读取的寄存器中提供值?  [Ritesh]我无法读取此状态下的寄存器值、因为我的系统未在连接电池的情况下运行。

    此外、在前面发布的原理图中、TS 电阻器网络标记为 DNP。 是否安装了这些电阻器?  [Ritesh]不、这些电阻器是 DNP。 我将 NTC 热敏电阻连接到电量监测计上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritesh、

    您是否有可用的 EVM? 如果是、您能否通过 EVM SYS 输出为系统供电以排除定制板的任何问题?

    您能否测量 LDO 的电压输出?

    您能否放置一个已知的功率电阻器、从而在 SYS 与地之间产生超过500mA 的电流、并测量该电阻器上的电流? 我想验证负载没有问题、BATFET 可以导通。

    此致、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我们没有可用的 EVM。  

    我发现 STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁、这意味着会出现一些故障情况。

    无论是否将电池连接到 BAT 引脚、此 STAT 引脚都会在两种情况下闪烁。

    我想、在开始电池充电之前、我们必须调试该故障情况。

    看一下原理图、我没有发现任何会导致故障状况的问题。 您可以重新检查原理图吗?

    此致、

    Ritesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritesh、

    如果 TS 引脚上的电阻器为 DNP、且该引脚悬空、则这是故障源。
    正确了解的最佳方法是从器件读取故障/状态寄存器。 您是否有可用于读取寄存器值的 I2C 通信器件? 然后、我们可以处理我们知道系统中存在的故障。

    此致、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我已经测量了 STAT 引脚上的信号、并且有1Hz 时钟指示充电器故障情况。

    然后、我在 TS 引脚上连接了电阻器、并对温度窗口进行了编程并移除了故障条件。 现在、我的系统在该板的 SYS 电源轨上工作正常。

    但我在 BAT 引脚上获得了锯齿波形。 请参阅所附的 BAT 引脚波形图。 在使用充电器芯片且 CE 引脚为高电平(被3.3V 电源轨拉高)之前、我没有连接电池。 不能理解 BAT 引脚上为什么有电压可用、

    同时、今天在我的其他两块电路板上、我发现 SYS 和 BAT & GND 引脚彼此短路(显示 SYS 和 BAT 引脚之间的1 Ω 阻抗以及 BAT/SYS 和 GND 引脚之间的8 Ω 阻抗)。 这两块板的电源管理路径(VSYS)直到今天都运行良好。  我没有将电池连接到这些板。

    任何关于充电器芯片这种不可预测行为的想法。

    在此感谢您的支持。

    此致、

    Ritesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritesh、

    您的系统需要更多信息和详细信息。 让我们脱机。

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 注意到。