您好!
我在我的定制板上使用 bq24192充电器芯片。 我已经通过在 VBUS 引脚上施加5V 电压来测试了内部开关输出、并且工作正常。 我得到的是3.7V。
然后、我从 VBUS 引脚上移除了5V 电压、并将3.3V 直流电压连接到 BAT 引脚以检查 SYS 引脚上的最小系统电压(3.5V)、之后、我发现 BAT 引脚与接地连接短接。 STAT、INT 和 CE 引脚上的3.3V 上拉电阻器在 损坏时关闭。
此问题的原因可能是什么?
在此处附上了我的原理图、以供查看和提出建议。
感谢您的早期响应。
e2e.ti.com/.../bq24192-Charger-SCH.pdf
此致、
Ritesh。