This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:PMOS 反向偏置、恢复时间长

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657856/tps782-pmos-reverse-bias-long-recovery-time

器件型号:TPS782

您好!

在此设计中、我在 TPS78233的输入侧工作、可以在两个不同的电源之间切换。

两 个电源之间的开关可能会导致第1 个电源关闭到第2 个电源达到工作电压(3.6V)之间出现230us 的"间隙"。

"间隙"期间输入引脚上的最低电压为2.1V。 但此时输出引脚具有3V 电压。  

在 接收到电源之后。  在示波器上 、TPS78233似乎在4ms 输出下降到2.8V 的时间内关闭。 再用3ms 返回到3.3V

浅蓝色为输入。 输出粉红色。 深蓝色表示开关 电源 触发。

那么、什么会导致 TPS78233关闭?

  TPS78233中 PMOS 的反向偏置恢复时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tianyu、

    请注意、当输入电压到输出电压的余量不大于输出电压+ Vdo 时、LDO 的负载会使输出电容器放电、从而导致输出电压下降。 TPS782的 Vout 上还有一个有源下拉电压、如果 LDO 被禁用、该下拉电压也可以拉低输出电压。

    为了帮助调试、您能否提供两个输入电源、Vout 和 Ven 的示波器截图? 请设置时间刻度、以便我们可以看到在 Vin 压降和 Vout 压降期间所有四个电压轨都发生了什么情况。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。  

    在原理图中、U8和 U12是 在 电源之间切换的开关。

     在示波器截图中、黄色是 U12上的 TPS_EN。 U8上的浅蓝色为 VOK。

    紫色是输入和 Ven。 深蓝色表示 Vout。

    您可以看到紫色线( Vin )在240us 恢复。

    但 深蓝色(Vout)会不断下降电压。 电压下降3ms 至2.8V。

    然后再用3ms 恢复到3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tianyu、

    初始压降是 LDO 进入压降导致的;但是、随着输入电压继续下降、它会低于最小输入电压(2.2V)。 发生这种情况时、TPS782的有源下拉电阻器不会长时间工作、可能会部分接合。 由于您的应用中有大量的输出电容、因此需要一些时间为输出电容器充电是合理的。

    非常尊重、
    Ryan