请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS782 您好!
在此设计中、我在 TPS78233的输入侧工作、可以在两个不同的电源之间切换。
两 个电源之间的开关可能会导致第1 个电源关闭到第2 个电源达到工作电压(3.6V)之间出现230us 的"间隙"。
"间隙"期间输入引脚上的最低电压为2.1V。 但此时输出引脚具有3V 电压。
在 接收到电源之后。 在示波器上 、TPS78233似乎在4ms 输出下降到2.8V 的时间内关闭。 再用3ms 返回到3.3V
浅蓝色为输入。 输出粉红色。 深蓝色表示开关 电源 触发。
那么、什么会导致 TPS78233关闭?
TPS78233中 PMOS 的反向偏置恢复时间是多少?