This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:SW 信号和输入电压电源上的振铃问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658657/lm3424-problem-with-ringing-on-sw-signal-and-input-voltage-supply

器件型号:LM3424

您好!

我将 LM3424用作降压/升压转换器、以1.5A 电流驱动8个 LED。 我遇到过热问题、导致电流随时间降额、我重新设计了设计、其性能要好得多。

现在问题是、我在 SW 信号和输入电压电源上会听到很多振铃、我要连接示波器快照。

输入电压电源:

SW 节点波形:

以及对峰值进行缩放的照片。

如何减少这种振铃? 我想在输入端添加共模扼流圈以在该频率下共振、但我不确定是否需要调整与控制环路补偿相关的一些无源器件。

我担心、当我们将其发送到证书时、这种振铃会对 EMC 辐射造成问题。

我将添加原理图以供参考。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mario、

    您看到的高频振铃是正常的。 它是由各种寄生效应引起的、但 FET 和二极管中的寄生效应发挥最大作用。 通常情况下、幅度不足以使 EMC 发生故障、尤其是 EMC 通常是与电流噪声无关的电流噪声、这取决于您尝试通过的规格。

    在任何情况下、如果噪声过大、输入和/或输出上的共模滤波器都有助于通过 EMC。

    但是您可以搜索 TI.com 或 google 以了解其他降低噪声的方法、如果您愿意、这是一个常见且广泛讨论的问题。 但我看到的一些比较常见的情况是:

    1.与二极管和/或 FET 串联的铁氧体磁珠(高频时为高电阻)。

    2.添加一些栅极电阻以减缓 FET 的导通/关断。

    3.在 FET 和/或二极管上放置一个 RC 缓冲器。

    其中任何一种(或组合)都可以极大地减少开关边沿上的高频振铃。

    此致、

    克林特