请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ12001EXT 请您澄清一下低温工作范围。
TC 状态-55°C
数据表第26页中的状态为-40°C
"立即订购"选项卡中的温度为-55摄氏度。
我假设这是数据表上的一个拼写错误、Tc 和 Ta 都应该为-55摄氏度?
谢谢。。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请您澄清一下低温工作范围。
TC 状态-55°C
数据表第26页中的状态为-40°C
"立即订购"选项卡中的温度为-55摄氏度。
我假设这是数据表上的一个拼写错误、Tc 和 Ta 都应该为-55摄氏度?
谢谢。。。
尊敬的 Andrew:
您能否提供第26页上-40°C 位置的屏幕截图? LMZ12001EXT 数据表的第26页 显示了三种封装选项、所有这些封装选项的工作温度范围均为-55C 至125C。
LMZ12001EXT 可在-55C 至125C 的结温范围内工作。
此致、
Jimmy