This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12001EXT:LMZ12001EXT 较低工作温度澄清

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12001EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655996/lmz12001ext-lmz12001ext-lower-operating-temperature-clarification

器件型号:LMZ12001EXT

请您澄清一下低温工作范围。

TC 状态-55°C

数据表第26页中的状态为-40°C

"立即订购"选项卡中的温度为-55摄氏度。

我假设这是数据表上的一个拼写错误、Tc 和 Ta 都应该为-55摄氏度?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您能否提供第26页上-40°C 位置的屏幕截图? LMZ12001EXT 数据表的第26页 显示了三种封装选项、所有这些封装选项的工作温度范围均为-55C 至125C。  

    LMZ12001EXT 可在-55C 至125C 的结温范围内工作。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    我查看了数据表、似乎已经对其进行了修订、我同意将其设置为-55至+125摄氏度

    谢谢
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。 除非有任何进一步的问题、否则我现在将关闭此主题。  

    此致。

    Jimmy