This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:锂离子电池变得很好

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653319/bq24074-li-ion-battery-getting-swell

器件型号:BQ24074

在我们的器件中、我们使用 BQ24074RGTT 为锂离子电池充电并提供保护

我们的一位客户抱怨电池   电量过长,变得很好。  我们的器件始终连接到电源。

电池制造商说 "我们猜这可能是电池在这段时间过度放电。  PCM 和外部电路  
    从电池汲取少量电流、导致电池过度放电。  "

请提供建议

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的电路原理图并描述可能导致问题的工作条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TP5和 TP6 电池连接端子。  一旦充电电流滴至4mA ,BQ24074 就会终止充电过程。 不清楚电池在一段时间内自放电时 IC 的工作情况 >请告知,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池放电的一个可能原因是在负载导通时断开 IN 的输入电压。 在这种情况下、电池将在补充模式下为 OUT 提供电流。
    在这种情况下、BAT 引脚没有欠压闭锁或低电压断开。 电池将继续供电并可能进入深度放电状态。
    但是、如果器件始终接通电源、则电池不会放电、当电池电压下降时、它将进入充电模式。

    外部负载有多大?
    如果移除输入电源、外部负载是否会关闭?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的器件是一款具有交流电源和备用电池的 Zigbee 信标  

    外部负载 电流消耗为50mA。  当电池上的电压 降至3.2VDC 以下时、我们的设备将发送电池电量不足消息。

    我们从未收到此消息。 在您看来、由于过度充电、锂离子电池可能会膨胀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将和 EVM 配置为与您的板匹配、并且看不到任何电池充电问题。 但由于配置原因、充电电流为90mA、由 EN1和 EN2配置进行设置。 但这是最大电流、会因流入负载的电流而减小。
    设备将按预期充电和终止充电。

    以下几项可能会有所帮助:
    1) 50mA 是恒定负载还是周期性负载? 脉冲速率和脉宽?
    2) 什么是备用电池电压、锂离子电池电压大约为4.2V?
    3) bq24074的电池尺寸正在充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 50mA 周期性负载 脉冲速率/脉冲宽度->不知道(ZigBee 按摩)
    2. 锂离子电池--> 4.2 V 直流
    3. 550mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉 ZigBee 消息:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在10Hz 速率下使用了20ms 脉冲来仿真负载为50mA 的 ZigBee 信标。 未发现任何问题、它将在脉冲期间按预期降低充电电流。
    不要认为过度充电是一个问题、但放电可能是一个问题。 bq24074只有100mA 的输入电流用于充电、输出负载和输出负载获得优先级。 如果输出需要更多电流、它将从电池中汲取。 无负载时、电池充电需要5个多小时。

    电路注意事项:
    1) TS 引脚10k 接地,禁用热关断--正常
    2) ISET 引脚7.5k 欧姆118mA 充电电流--好的
    3) ILIM 引脚7.5k 欧姆206mA 输入电流--好的
    4) ITERM 引脚断开、终止电流默认值为10%--OK
    5) TMR 引脚 GND、禁用预充电和快速充电安全计时器-正常
    6) EN1和 EN2 =低电平、USB100模式输入电流限制为100mA

    对于负载和充电、EN1和 EN2低电平将输入电流设置为最大100mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有此更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在环境室中进行高温/高湿度测试我们希望 看到对电池充电器或电池单元的任何影响。 我会告诉你