This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:关于 IFBV 的裕度设置

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658030/tps61196-about-margin-setting-of-ifbv

器件型号:TPS61196

你(们)好


TPS 61196理解有必要通过 ILED 更改 IFBV 的最小值。
图5中有一个图。
您建议使用此值的裕度进行设置的程度是多少?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、
    这是建议的最小值,您可以将其保持在100mV~200mV 以上,但裕度越高,功率损耗越高,效率越低。