Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54335A 我的客户希望 使用自己的峰值电流模式模型对 TPS54335A 进行建模。 为此、他需要特定的控制器增益参数、尤其是电流感应增益和斜率补偿。 数据表确实提供了误差放大器增益和响应分量。
数据表显示了8A/V 的功率级增益、但不确定如何将其纳入其模型。 这是电流感测增益(0.125欧姆)的倒数吗? 如何对添加到感应电流中的斜率补偿建模?