This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:电流模式建模参数

Guru**** 2638245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657577/tps54335a-current-mode-modeling-parameters

器件型号:TPS54335A

我的客户希望 使用自己的峰值电流模式模型对 TPS54335A 进行建模。 为此、他需要特定的控制器增益参数、尤其是电流感应增益和斜率补偿。   数据表确实提供了误差放大器增益和响应分量。

数据表显示了8A/V 的功率级增益、但不确定如何将其纳入其模型。 这是电流感测增益(0.125欧姆)的倒数吗?  如何对添加到感应电流中的斜率补偿建模?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么需要内部参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    我将就此向您发送一封电子邮件。