This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26600-02EVM:负载不工作(29 Ω+ 940uF)

Guru**** 2466680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26600-02EVM, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655284/tps26600-02evm-not-working-with-load-29ohm-940uf

器件型号:TPS26600-02EVM
主题中讨论的其他器件: TPS2660

你(们)好

在 TPS26600-02EVM 中、将 R3和 R8分别修改为4.7K 和20K 欧姆、以支持我的定制 UVLO (~44V)和 OVP (~55V)。

输入电压= 48VDC、负载连接 29欧姆电阻器+ 940 uF 电容器(并联)、模式=具有自动重试功能的断路器、ILIM 连接到5.36K 欧姆(2.23A 电流限制)。

所附为 C6 = 220nF 时的波形。

请帮我、这是什么问题? 内部 PD 是否关闭输出? 如果是、该负载的合适解决方案是什么?

TPS26600的输出电容器是否有任何限制?

PS:- 无负载、仅29欧姆负载和仅940uF 负载、适用于上述设置。  

此致

变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    是的、热关断正在开始。

    让我在明天或星期五之前详细介绍一下。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kari

    您是否对上述请求有任何更新?

    此致
    变阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Varun:

    由于有29 Ω 负载和940uF 电容、启动期间的功耗很高。
    TPS2660可在启动期间驱动高容性负载、前提是电阻负载受到限制(通常情况下为直流/直流转换器)。
    我已附上设计计算器供您参考。

    由于29欧姆负载而导致的启动期间 PD 大于17W,对于无干扰启动,建议功率大于9W。

    我们能否知道为什么在启动期间需要29欧姆负载?
    负载是否为直流/直流转换器? 如果是、您能否告诉 UVLO 设置直流/直流转换器打开?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS26600-_2D00_-Design-Calculator-Rev1p0.xlsxHiVarun、

    在此处附加设计计算器。

    此致、

    Kari。