This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq34Z100-G1:bqstudio 工具栏中缺少 GPC 周期选项

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657717/bq34z100-g1-gpc-cycle-option-missing-from-bqstudio-toolbar

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQSTUDIOEV2400

我一直在使用 bq34110和 bq34Z100-G1电量监测计 EVM 进行开发。

我已决定对我们的产品使用 bq34Z100-G1、现在我想让 GPC 循环电池以获得一个化学 ID、 但是、当连接到 bq34Z100-G1 EVM 时、GPC 周期选项不会作为 bqStudio 工具栏中的选项出现(当连接到 bq34110 EVM 时、GPC 周期可用)。

bq34Z100-G1为什么没有 GPC 周期选项? 这是一项非常有用的功能、我已经制作了控制 电池充电和放电所需的接口硬件。

我将 bqstudio v1.3.54.1与固件 v0.18的 EV2400搭配使用

谢谢你

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    GPC 周期是 bq34110中新增的一项重要功能、可帮助客户创建 CEDV 创建所需的日志。 遗憾的是、此功能不适用于 bq34z100-G1。

    感谢您的反馈!

    此致、
    Bryan Kahler