Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件:BQ34110、 BQSTUDIO、 EV2400
我一直在使用 bq34110和 bq34Z100-G1电量监测计 EVM 进行开发。
我已决定对我们的产品使用 bq34Z100-G1、现在我想让 GPC 循环电池以获得一个化学 ID、 但是、当连接到 bq34Z100-G1 EVM 时、GPC 周期选项不会作为 bqStudio 工具栏中的选项出现(当连接到 bq34110 EVM 时、GPC 周期可用)。
bq34Z100-G1为什么没有 GPC 周期选项? 这是一项非常有用的功能、我已经制作了控制 电池充电和放电所需的接口硬件。
我将 bqstudio v1.3.54.1与固件 v0.18的 EV2400搭配使用
谢谢你
Peter