Other Parts Discussed in Thread: BQ24296
我对 BQ24296的预期充电曲线特性有疑问。 我的理解是、IC 执行恒定电流充电、直到充电电压、然后通过恒定电压充电。 我注意到 CV 充电开始低于充电电压。 我有2个示例:
1. BQ24296默认设置(充电至4.208 V)、无主机。 由 ILIM 电阻器设置的电流限制为500mA。
CV 充电似乎从4.188V 开始
2.主机配置的充电(充电电压4.0V)。 电流设置为490mA、降低20%。 当 VBAT = 3.96V 时、CV 充电开始
初始寄存器设置:
REG[0x0]= 0x24
REG[0x1]= 0x1f
REG[0x2]= 0x79
REG[0x3]= 0x10
REG[0x4]= 0x7E
REG[0x5]= 0xBA
REG[0x6]= 0x73
REG[0x7]= 0x4b
两种情况的系统配置:
BQ24296在系统中。
VBUS 引脚上的输入电压:4.7V
输入源能力:5V、2A
电池电压:4.2V、980mAh
我 没有要比较的评估板。
是否需要此行为?