This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:充电曲线

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653937/bq24296-charging-profile

器件型号:BQ24296

我对 BQ24296的预期充电曲线特性有疑问。 我的理解是、IC 执行恒定电流充电、直到充电电压、然后通过恒定电压充电。 我注意到 CV 充电开始低于充电电压。 我有2个示例:

1. BQ24296默认设置(充电至4.208 V)、无主机。 由 ILIM 电阻器设置的电流限制为500mA。  

CV 充电似乎从4.188V 开始

2.主机配置的充电(充电电压4.0V)。 电流设置为490mA、降低20%。 当 VBAT = 3.96V 时、CV 充电开始

初始寄存器设置:  

REG[0x0]= 0x24
REG[0x1]= 0x1f
REG[0x2]= 0x79
REG[0x3]= 0x10
REG[0x4]= 0x7E
REG[0x5]= 0xBA
REG[0x6]= 0x73
REG[0x7]= 0x4b

两种情况的系统配置:

BQ24296在系统中。

VBUS 引脚上的输入电压:4.7V

输入源能力:5V、2A

电池电压:4.2V、980mAh  

我 没有要比较的评估板。  

是否需要此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    在 BAT 引脚或 Cell+上、您在哪里测量电池电压?

    该充电曲线看起来像是监测电池电压的电量计、而不是充电器 BAT 引脚上的电压。

    需要注意的是、CC-CV 转换发生在非常接近 BAT 引脚上的电压(而非电池电压)处于电池稳压电压(VBATREG)的位置。 请记住,您使用490mA 充电,从 BAT 到 Cell+的任何 I*R 压降都将人为地提高 BAT 引脚上的电压。

    我会要求您监控 BAT 引脚上的电压、而不是电池电压、以确定转换发生的位置。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    电池电压在 BQ24296 wrt PGND 的 BAT 引脚上测得。

    "请务必注意、CC-CV 转换发生在非常接近 BAT 引脚上的电压(而不是电池电压)处于电池稳压电压(VBATREG)的位置。"

    那么、在我的情况1和2中、VBATREG 分别为4.208V 和4.0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    是的、没错。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    在4.0V 时是否有关于 VBATREG 精度的任何数据? 如下表所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thuan、

    遗憾的是、我们没有针对该特定充电调节电压捕获数据。  

    我要说、VBATREG @ 4.0V 的精度在整个温度范围内可能与4.112相似、根据 EC 规格、该温度范围内的精度应为+/-0.5%。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    我希望购买 BQ24296 EVM。 这是正确的答案:

    www.digikey.ca/.../4878488

    它是否随软件工具一起提供以更改充电器设置?

    此致、
    星期四
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们是 Thuan、

    是的、这看起来是正确的。

    对于软件、您需要在此处下载 bq24296的 GUI: www.ti.com/.../BQ24296EVM-021 的"软件"下。


    此致、
    Joel H