This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061-Q1:MOSFET 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM9061-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657471/lm9061-q1-mosfet-issues

器件型号:LM9061-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1

我的客户在执行将器件与 GND 短路的测试时遇到 MOSFET 损坏的问题。 该部件似乎正常工作、除非在运行此测试时。 问题是,他们必须运行此测试以满足客户的要求。

数据表中有一节指出:

在故障情况下、锁存电流阱(典型值10uA)可能无法及时对总栅极电容放电、以防止损坏 MOSFET。

我认为客户可能就是这种情况。 您能否更详细地解释此警告?

他能否添加任何可使 FET 更快关断的附加电路? 在驱动电路中使用反向二极管是否有帮助?

您是否有任何其他可能对客户有所帮助的建议?

是否有其他方法可以运行短路测试、从而提供正确的结果并且不会损坏外部 FET?

您是否建议客户使用其他器件?

如果您有任何疑问、请告诉我。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    LM9061-Q1无短路保护。 短路实际上可保证导致 FET 故障。 不能采取任何措施来防止。 电流保护只是一个超时、下拉电阻较弱、因此 FET 将会裸片。 LM5060-Q1具有更快的下拉速度、更好的性能、但也有超时、因此除非线路阻抗减慢 di/dt 以提供充分保护、否则也可能发生 FET 故障。 两者均使用 Rdson 感测、因此过温和 Rdson 容差范围内的电流保护(断路器-不受限制)为~ 3:1。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    非常感谢您的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NP Richard、再次来到这里、祝您一切顺利。

    Brian