Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM9061-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM9061-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1、
我的客户在执行将器件与 GND 短路的测试时遇到 MOSFET 损坏的问题。 该部件似乎正常工作、除非在运行此测试时。 问题是,他们必须运行此测试以满足客户的要求。
数据表中有一节指出:
在故障情况下、锁存电流阱(典型值10uA)可能无法及时对总栅极电容放电、以防止损坏 MOSFET。
我认为客户可能就是这种情况。 您能否更详细地解释此警告?
他能否添加任何可使 FET 更快关断的附加电路? 在驱动电路中使用反向二极管是否有帮助?
您是否有任何其他可能对客户有所帮助的建议?
是否有其他方法可以运行短路测试、从而提供正确的结果并且不会损坏外部 FET?
您是否建议客户使用其他器件?
如果您有任何疑问、请告诉我。
感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist