Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53667EVM-769 主题中讨论的其他器件:TPS53667
TPS53667EVM 在输入级具有两个270uF OS-CONS 和65nH 滤波器。
我们必须放置这些组件吗? 还是取决于系统要求或输入电压质量?
对于输入电容器、我们是否存在仅使用陶瓷电容器的问题?
此致、
Kohei Sasaki