This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667EVM-769:输入电容器和滤波器

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657374/tps53667evm-769-input-capacitor-and-filter

器件型号:TPS53667EVM-769
主题中讨论的其他器件:TPS53667

TPS53667EVM 在输入级具有两个270uF OS-CONS 和65nH 滤波器。

我们必须放置这些组件吗? 还是取决于系统要求或输入电压质量?

对于输入电容器、我们是否存在仅使用陶瓷电容器的问题?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    通常情况下、TPS53667等大电流降压稳压器的输入滤波电容器是 ECM 上270uF 电容器等大容量电容器和陶瓷电容器的组合。 陶瓷电容器可满足输入 RMS 电流要求、在稳态期间将 VIN 保持在容差范围内、并靠近每个功率级放置。 较大的大容量电容器可在大型负载阶跃瞬态期间保持输入电源轨、并提供电流升压以改善 VOUT 瞬态响应。

    如果不了解您的设计规格、我无法肯定您是否可以在没有大容量电容器的情况下离开。 您可以使用下面的应用手册详细了解如何使用多相稳压器进行设计以及如何适当调整电容器的大小。

    www.ti.com/.../slva882.pdf

    www.ti.com/.../slyt670.pdf

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡门-圣、

    感谢你的答复。
    我已经看到您的应用手册。
    我们的客户设计规格如下、
    输入电压:12V
    输出电压:0.6V
    输出电流:120A
    它们将使用 TPS53667和 CSD95490、具有500kHz Fsw 和五相条件。

    如果放置多个并联电容器而不是大电容大容量电容器、我们是否可以使用全陶瓷输入电容器?

    如果您对热性能和占空比限制有任何疑问、请告诉我。


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    客户是否有理由不使用大容量电容器? 它们是否存在一定的高度限制?

    如果使用的 MLCC 足够大、超过直流纹波和 RMS 电流所需的电流量、则可以避免使用大容量电容器、并且在瞬态事件期间仍将 VIN 保持在容差范围内。 但是、我不确定您会从成本角度或 PCB 布局区域方面受益匪浅。

    大容量电容器不会在施加直流偏置时降额、因此需要在0805或更大的封装中使用额外的陶瓷电容器来弥补这种效应。 虽然可以购买大于100uF 的大型陶瓷电容器、但它们成本高昂、并且在电路板上添加多个陶瓷电容器的成本可能高达一两个大容量电容器。

    谢谢、

    Carmen