Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS259230-41EVM
主题中讨论的其他器件: TPS259230-41EVM
您好!
我想将 TPS25942A 用于 便携式测量产品的单节(18650)或双节(2x16340)锂离子电池 UV/OV/OC 和反向电池保护。 输入电压范围约为3V (单节电池的低端)至8.4V (2节电池的高端)。 数据表中详细介绍 了 UV/OV/OC 保护。 但对于电池反向保护、第10.3.1.4节和图86中只有非常简短的信息。
我对图86的问题如下:
由于 GND 端子路径中的信号二极管、如果没有二极管、输入电压是否会漂移更高、而不是2.7至18V?
2、 由于 GND 端子路径中的信号二极管、UVLO、OV dVdT、ILIM 和 IMON 的计算有何影响?
3.应该将芯片的散热焊盘连接到芯片的 GND (引脚16)、然后通过 信号二极管连接到 PCB 接地层、或者 直接连接到 PCB 接地层?
谢谢、
Danlin