This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:5.5kw 升压设计

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657563/lm5122-5-5kw-boost-design

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5170

需要有关以下升压设计的建议。

Po = 5500W 的升压设计。  Vin =24V-46V、Vo=48V

 

探索是否可以使用一个 LM5122完成6x 48V@20A 的工作?

 

在驱动更多 MOSFET 等方面、我们将遇到哪些复杂问题

 

 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我在今天早些时候的内部电子邮件中已经就这5500W 提出了建议:请查看 LM5170、以获得相位更少、多相间功率共享更好的解决方案。

    LM5122驱动器的电流限制为3A。 在不产生大量开关损耗的情况下可驱动的 FET 数量由总栅极电荷决定。 通常、我们不希望将 FET 导通和关断时间限制在100ns 以下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、出现拼写错误:我们希望限制打开和关闭时间...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ken、我们将对此进行回顾、并很快回来。