Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 主题中讨论的其他器件: LM5170
需要有关以下升压设计的建议。
Po = 5500W 的升压设计。 Vin =24V-46V、Vo=48V
探索是否可以使用一个 LM5122完成6x 48V@20A 的工作?
在驱动更多 MOSFET 等方面、我们将遇到哪些复杂问题
谢谢你。