This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:两个 TPS23751的 GND 连接(1类和2类)

Guru**** 2620665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657269/tps23751-gnd-connection-for-two-tps23751-type1-and-type2

器件型号:TPS23751

如果在同一电路板上使用 TPS23751 (1类)和 TPS23751 (2类)、这些 VSS 是否可以连接相同的 GND?

或者、这些 VSS 是否需要连接单独的 GND?  

※客户将在同一电路板上使用 PoE 1类和2类、并使用 TpPS23751×2。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    两个 TPS23751的 VSS 应分开、因为您必须使用两个 PSE 通道来控制两个 PD 控制器。 VSS 将连接两个不同的 PSE FET 漏极。

    此外、如果客户希望实现类型1和类型2、还应将直流/直流隔离开来。

    谢谢你  

    此致

    Jack Chen