Other Parts Discussed in Thread: TPS23751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23751 如果在同一电路板上使用 TPS23751 (1类)和 TPS23751 (2类)、这些 VSS 是否可以连接相同的 GND?
或者、这些 VSS 是否需要连接单独的 GND?
※客户将在同一电路板上使用 PoE 1类和2类、并使用 TpPS23751×2。
此致、
Satoshi