Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 主题中讨论的其他器件: USB2ANY
我有一位客户在生产过程中要求获得有关在 PCB 组装之前对 TPS65400进行编程的编程工具的建议。
他们目前正在使用"USB2ANY"工具进行原型编程、但希望获得有关在大规模生产期间进行编程的合适方法的建议。
我的理解是 、一旦器件已经在 PCB 上、就可以通过 I2C 接头和任何 USB-TO-I2C 通信工具完成初始配置。
但是、他们似乎希望在组装之前对器件进行编程。
我对该器件或其配置/编程不熟悉、因此希望获得任何其他信息。
谢谢、
本