This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:用于大规模生产的编程工具

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657456/tps65400-programming-tool-for-mass-production

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我有一位客户在生产过程中要求获得有关在 PCB 组装之前对 TPS65400进行编程的编程工具的建议。

他们目前正在使用"USB2ANY"工具进行原型编程、但希望获得有关在大规模生产期间进行编程的合适方法的建议。

我的理解是 、一旦器件已经在 PCB 上、就可以通过 I2C 接头和任何 USB-TO-I2C 通信工具完成初始配置。   

但是、他们似乎希望在组装之前对器件进行编程。

我对该器件或其配置/编程不熟悉、因此希望获得任何其他信息。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅当 TPS65400在 EVM 上电时、您才能通过 I2C 编写和读取代码。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ben

    通常、我们使用套接字对 TPS65400器 件进行编程、并且套接字必须在编程时通电、程序将保存在 EEPROM 中。

    之后、TPS65400器件将发送到汇编语言。

    因此、它们可以 在组装之前对 tps65400器件进行编程。